DUG_Wiser Smart Plug_WH-10

Beispiel für eine Automatisierung

Wenn im folgenden Beispiel der Abwesenheitsmodus am Tag aktiviert wird, schaltet sich der Plug aus.
  1. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
  2. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Abwesenheitsmodus > Aktivierter Abwesenheitsmodus (A).
  3. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  4. Tippen Sie zum Einstellen der Uhrzeit auf Wann > Zeit hinzufügen > Zeitraum > Tag Zeit > Einstellen.
  5. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufügen > Ein Gerät steuern > Smart Plug > Einstellen.
    VORSCHLAG: Sie können den Plug ein-/ausschalten.
  6. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK.
  7. Geben Sie den Namen der Automatisierung ein.
    VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.
  8. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    HINWEIS: Sie können gespeicherte Automatisierungen auf dem aktivieren oder deaktivieren. Automatisierung über die Schaltfläche Umschalter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?