DUG_Smoke alarm AC_WH-02

Forbindelsesenheder uden Wiser Hub

Røgalarmerne (enhederne) kan sluttes direkte til hinanden via RF-forbindelser selv uden en Wiser Hub-netværk.

VIGTIG: Drej for tænd/sluk-kontakten til positionen ON på alle enheder.
  1. Identificer en enhed, og markér den som primær med en vedlagt mærkat. Andre enheder betragtes som sekundære.

  2. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. på den primære enhed.


    Standby-lysdioden tændes i 30 sek., når enheden er i parringstilstand.

  3. Identificer en sekundær enhed, og tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.


    Standby-lysdioden blinker 3 gange på både primære enheder og sekundære enheder, hvilket angiver en vellykket RF-forbindelse. På den primære enhed tændes standby-lysdioden igen i 30 sek.

Gentag trin 3 på alle sekundæreenheder.

BEMÆRK: For at afslutte parringstilstand skal du trykke kortvarigt (< 0,5 sek.) på test-/stillefunktionsknappen 3 gange på den primære enhed. Standby-lysdioden slukkes for at angive, at den primære enhed ikke er i parringstilstand.

VIGTIG: For at sikre, at forbindelsen er korrekt, skal du udføre en forbindelsestest på alle røgalarmer før og efter installationen. Se test af den/de forbundne enhed(er)..

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?