DUG_Smoke alarm AC_WH-03

Test af enheden

Røgalarmen har en testtilstand, der hjælper med at sikre korrekt funktion. Det anbefales at teste røgalarmen én gang om måneden. Hvis røgalarmen installeres i et mobilt hjem, anbefales det at teste røgalarmen ugentligt og inden hver eneste rejse.

BEMÆRK: Du kan indstille den månedlige påmindelse for testalarmen i Indstillinger ved hjælp af Wiser-appen.

Test af den enkelte enhed

VIGTIG: Test røgalarmen en gang om måneden for at sikre, at den fungerer korrekt.

Tryk på test-/stillefunktionsknappen på hver røgalarm i mere end 3 sek., indtil der udløses en alarm. Hvis testalarmen ikke lyder, er røgalarmen ikke tilsluttet til strømforsyningen.


Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)

Det er muligt at teste alle røgalarmerne samtidigt i et indbyrdes forbundet netværk med én betjening.

  1. Vælg en hvilken som helst forbundet røgalarm.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, og hold den trykket ind i mere end 18 sek.., indtil en alarm slukkes på alle tilsluttede røgalarmer.

Hvis der ikke udløses nogen alarm på de indbyrdes forbundne røgalarmer, skal du sikre dig, at opsætningen af den trådløse forbindelse er korrekt. Og at afstanden mellem hver røgalarm er inden for specifikationen.

BEMÆRK: Den udløste alarm på de indbyrdes forbundne røgalarmer høres i længere tid, selvom du slipper test-/stillefunktionsknappen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?