DUG_Smoke alarm AC_WH-03

Frakobling af enhedens lyd

Frakobling af røgalarmernes lyd

Under en alarmbegivenhed skal du først identificere den/de røgalarm(er), der detekterede røg. De har røde lysdioder, der blinker. Tryk derefter kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på røgalarmen for at stoppe alarmen.

VIGTIG: I stillefunktionstilstand registrerer røgalarmen ikke røg/høj temperatur i 10 minutter. Efter 10 minutter vender røgalarmen tilbage til normal drift. I denne periode blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund.
  • Hvis der registreres røg, mens alarmen er i stille tilstand, forbliver registreringen af temperatur aktiv.

  • Hvis der registreres høj temperatur, mens alarmen er i stille tilstand, forbliver registreringen af røg aktiv.

  • Hvis der registreres både røg og høj temperatur samtidigt, og alarmen er indstillet på stille tilstand, deaktiveres begge registreringer i 10 minutter.

  • Hvis flere alarmer i sammenkoblede systemer viser blinkende røde lysdioder og aktivt alarmerer, skal du trykke kortvarigt på test/stillefunktionsknappen på hver enhed. Alle alarmer er stille inden for 5 til 10 sekunder.

BEMÆRK: Vent 10 minutter, før du udfører nogen test, for at undgå fejlfunktion på røgalarmen. Når enheden er indstillet på stillefunktionstilstand, kan status kontrolleres i Wiser Home-appen.

Midlertidig deaktivering af røgdetektering

For midlertidigt at deaktivere registreringen af røg for en røgalarm skal du trykke én gang på test-/stillefunktionsknappen, når røgalarmen er på standby. Røgalarmen registrerer ikke røg i 10 minutter. I denne tilstand blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sek.

BEMÆRK: Temperatursensoren forbliver aktiv, selv når registreringen af røg er deaktiveret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?