DUG_Alarma de humo DC_WH-02

Silenciamiento del dispositivo

Silenciar las alarmas de humo

Durante un evento de alarma, identifique primero la alarma o las alarmas de humo que detectaron humo. Los LED rojos parpadearán. A continuación, pulse brevemente el botón Prueba/Silencio del dispositivo para detener la alarma.

IMPORTANTE: En el modo silencio, el dispositivo no detectará humo/alta temperatura durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el dispositivo vuelve al funcionamiento normal. Durante este tiempo, el LED de standby parpadea una vez cada 8 s.
  • Por ejemplo, si se detecta humo y el dispositivo se ajusta en modo silencio, la detección de alta temperatura seguirá activa.

    o

  • Si se detecta una temperatura alta y el dispositivo se ajusta en modo silencio, la detección de humo seguirá activa.

  • En el caso de que se detecte humo y alta temperatura al mismo tiempo, y el dispositivo se ajuste en modo silencio, la detección de humo y alta temperatura no funcionarán durante los próximos 10 minutos.

  • En un grupo interconectado, si más de un dispositivo tiene LED rojos parpadeado y una alarma activa, pulse brevemente el botón Prueba/Silencio en todos los dispositivos. Todos los dispositivos conectados dejan de emitir alarmas en un plazo de 5 a 10 s.

NOTA: Espere 10 minutos antes de realizar cualquier prueba para evitar un mal funcionamiento del dispositivo. Una vez que el dispositivo se ha ajustado en el modo silencio, el estado puede comprobarse en la aplicación Wiser Home.

Desactivación temporal de la detección de humos

Para desactivar temporalmente la detección de humo de un dispositivo, pulse brevemente el botón Prueba/Silencio una vez cuando el dispositivo esté en modo standby. El dispositivo no detectará humo durante 10 minutos. Durante este tiempo, el LED de standby parpadea cada 8 s.

NOTA: El sensor de temperatura permanece activo incluso cuando la detección de humo está desactivada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?