DUG_Smoke alarm AC_WH-03

Prueba del dispositivo

La alarma de humo cuenta con un modo de prueba que ayuda a garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo. Se recomienda probar la alarma de humos una vez al mes. Si la alarma de humo se instala en un hogar móvil, se recomienda probar el dispositivo una vez por semana y antes de cada viaje.

NOTA: Usando la aplicación Wiser puede ajustar el recordatorio mensual para la alarma de prueba en los ajustes.

Prueba del dispositivo individual

IMPORTANTE: Pruebe la alarma de humos una vez al mes para asegurarse de que funciona correctamente.

Pulse el botón de Prueba/Silencio de cada alarma de humo durante más de 3 s hasta que suene una alarma. Si la alarma de prueba no suena, entonces la alarma de humo no está conectada a la fuente de alimentación.


Prueba de los dispositivos interconectados

Todas las alarmas de humo de una red interconectada se pueden probar simultáneamente con una sola operación.

  1. Seleccione cualquier alarma de humo interconectada.

  2. Mantenga pulsado el botón de Prueba/Silencio durante más de 18 s hasta que se active una alarma en todas las alarmas de humo interconectadas.

Si no hay ninguna alarma activa en las alarmas de humo interconectadas, asegúrese de que la configuración de interconexión inalámbrica es correcta. Además, la distancia entre cada alarma de humo está dentro de las especificaciones.

NOTA: La alarma activada en las alarmas de humo interconectadas se mantiene durante más tiempo aunque suelte el botón de Prueba/Silencio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?