DUG_Sensor de fumo CA_WH-03

Silenciar o dispositivo

Silencie os sensores de fumo

Durante um evento de alarme, primeiro identifique o(s) sensor(es) de fumo que detetou(aram) o fumo, este(s) terá(ão) LED vermelhos a piscar. Em seguida, prima brevemente o botão de teste/silêncio no sensor de fumo para parar o alarme.

IMPORTANTE: No modo de silêncio, o sensor de fumo não detetará fumo/temperatura elevada durante 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, o sensor de fumo volta ao funcionamento normal. Durante este tempo, o LED de modo de espera pisca uma vez a cada 8 s.
  • Se for detetado fumo enquanto o alarme estiver no modo de silêncio, a deteção de temperatura elevada permanece ativa.

  • Se for detetada uma temperatura elevada enquanto o alarme estiver no modo de silêncio, a deteção de fumo permanece ativa.

  • Se forem detetados simultaneamente fumo e temperatura elevada e o alarme estiver definido para o modo de silêncio, ambas as deteções são desativadas durante 10 minutos.

  • Em sistemas interligados, se vários alarmes apresentarem LED vermelhos a piscar e estiverem a emitir um alarme ativo, prima brevemente o botão de teste/silêncio em cada dispositivo. Todos os alarmes ficarão em silêncio no espaço de 5 a 10 segundos.

NOTA: Aguarde 10 minutos antes de efetuar qualquer teste para evitar o mau funcionamento do sensor de fumo. Assim que o dispositivo estiver definido no Modo de Silêncio, o estado pode ser verificado naaplicação Wiser Home.

Desativar temporariamente a deteção de fumo

Para desativar temporariamente a deteção de fumo de um sensor de fumo, prima brevemente o botão de teste/silêncio uma vez quando o sensor de fumo estiver no modo de espera. O sensor de fumo não detetará fumo durante 10 minutos. Durante este modo, o LED de modo de espera pisca uma vez a cada 8 s.

NOTA: O sensor de temperatura permanece ativo mesmo quando a deteção de fumo é desativada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?