DUG_Smoke alarm AC_WH-03

Silenciamiento del dispositivo

Silenciamiento de las alarmas de humo

Durante un evento de alarma, identifique primero la alarma o las alarmas de humo que detectaron humo. Sus correspondientes LED rojos parpadearán. A continuación, realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio de la alarma de humo para parar la alarma.

IMPORTANTE: En el modo Silencio, la alarma de humo no detectará humo/alta temperatura durante 10 minutos. Transcurridos 10 minutos, la alarma de humo vuelve a funcionar normalmente. Durante este tiempo, el LED de standby parpadea una vez cada 8 s.
  • Si se detecta humo mientras la alarma está en modo Silencio, la detección de alta temperatura permanece activa.

  • Si se detecta alta temperatura mientras la alarma está en modo Silencio, la detección de humo permanece activa.

  • Si se detectan simultáneamente humo y alta temperatura y la alarma está ajustada en modo Silencio, ambas detecciones se desactivan durante 10 minutos.

  • En sistemas interconectados, si varias alarmas tienen LED rojos parpadeando y están emitiendo una alarma de manera activa, pulse brevemente el botón de Prueba/Silencio de cada dispositivo. Todas las alarmas se silenciarán entre 5 y 10 segundos.

NOTA: Espere 10 minutos antes de realizar cualquier prueba para evitar un mal funcionamiento de la alarma de humo. Una vez que el dispositivo se ha ajustado en el modo Silencio, el estado puede comprobarse en la aplicación Wiser Home.

Desactivación temporal de la detección de humo

Para desactivar temporalmente la detección de humo de una alarma de humo, realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio cuando la alarma de humo esté en modo Standby. La alarma de humo no detectará humo durante 10 minutos. Durante este modo, el LED de standby parpadea cada 8 s.

NOTA: El sensor de temperatura permanece activo incluso cuando la detección de humo está desactivada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?