DUG_Water Leakage Sensor_WH-05

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa tunnistimen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
  1. Paina toimintopainiketta lyhyesti kolme kertaa (<0,5 s) ja paina sitten pitkään toimintopainiketta kerran (>10 s), LED vilkkuu punaisena 10 sekunnin kuluttua ja vapauta sitten toimintopainike.

    Kun anturi on nollattu, LED-valo lakkaa vilkkumasta. Sitten tunnistin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

    HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED sammuu pariston säästämiseksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?