DUG_Sensor för vattenläckage_WH-06

Återställa enheten

Du kan manuellt återställa sensorn till fabriksinställningarna.
  1. Tryck snabbt på funktionsknappen tre gånger (<0,5 s) och sedan på funktionsknappen en gång (>10 s), lysdioden blinkar röd efter 10 s och släpp sedan funktionsknappen.

    När sensorn har återställts slutar lysdioden blinka. Sedan startas sensorn om och blinkar grönt i några sekunder.

    OBS: Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?