DUG_Water Leakage Sensor_WH-05

Automaation luominen

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda toimintoja tarpeidesi mukaan.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Automaatiot > luodaksesi automaation.
    HUOMAUTUS: Enintään 10 automaatiota voidaan lisätä.
  3. Valitse Jos (A) ja valitse jokin seuraavista ehdoista (B):
    • Kaikki ehdot: Tämä käynnistää toiminnon vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto: Tämä käynnistää toiminnon, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
  4. Valitse Lisää ehtoja, ja valitse jokin seuraavista (C):
    • Laitteen tilan muutos: Valitse laite automaation käyttöönottoa varten.
    • Poissa kotoa -tila: Ota käyttöön / Poista käytöstä Poissa kotoa -tila toimenpiteen käynnistämiseksi.
      EHDOTUS: Poissa kotoa -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen sammuttamiseen, himmentämiseen tai verhojen sulkemiseen. Lisätietoja Poissa kotoa -tilasta, katso järjestelmän käyttöohje.
  5. Valitse Laitteen tilan muutos > Vesivuotoanturi ja valitse jokin seuraavista:
    • Ei vuotoa
    • Vuoto havaittu
    Esimerkiksi, kun havaitaan vesivuoto.

    HUOMAUTUS: .
    • Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

    • Voit poistaa ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  6. Jos haluat asettaa toiminnolle tietyn ajan, valitse Ajankohta > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (D):
    • Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, Auringonlasku, Mukautettu
    • Ajanjakso: Päiväaika, Yöaika, Mukautettu
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 merkintää voidaan lisätä.

    • Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  7. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (E):
    • Laitteen hallinta: Valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Lähetä ilmoitus: Ota automaation ilmoitus käyttöön.
    • Aktivoi tilanne: Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.

    • Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle toimenpiteen päällä ja valitsemalla .

  8. Anna automaatiolle nimi (F).

    Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla .

  9. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.
    (G) mahdollistaa automaation ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?