DUG_Water Leakage Sensor_WH-05

Tekniset tiedot

Paristo

3 VDC, LR03 AAA ×2

Pariston käyttöikä

Enintään 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystiheyden ja ympäristön mukaan)

Nimellinen teho

≤ 90 mW

Toimintataajuus

2 405 – 2 480 MHz

Enimmäislähetysteho

≤ 9 dBm

IP-luokitus

IP44

Käyttölämpötila

-10 °C ... 50 °C

Suhteellinen ilmankosteus

10–95 %

Äänitaso

≥ 70 dB 3 m:n etäisyydellä

Mitat (K × L × S)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?