DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

Tekniska data

Batteri

3 VDC, LR03 AAA ×2

Batteriets livslängd

Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm)

Nominell effekt

≤ 90 mW

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. radioström överförd

≤ 9 dBm

IP-klass

IP44

Drifttemperatur

-10 °C till 50 °C

Relativ luftfuktighet

10 % till 95 %

Ljudnivå

≥ 70 dB vid ett avstånd på 3 m

Mått (H × B × D)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?