DUG_Window/Door Sensor_WH-05

Käyttäjän turvallisuus

HUOMAUTUS
LAITEVAURIO
  • Älä asenna anturia magneettisten laitteiden lähelle, jotta se ei heikkene.
  • Kun ikkuna/ovi on suljetussa tilassa, anturin ensisijaisten ja toissijaisten osien välisen etäisyyden on oltava < 18 mm ei-metalliselle alustalle (esimerkiksi puu- tai muovipinnoille) ja < 10 mm metalliselle alustalle.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?