DUG_Window/Door Sensor_WH-05

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK
SKADE PÅ UDSTYRET
  • Installér ikke føleren i nærheden af magnetiske enheder for at undgå at forringelse af dens ydeevne.
  • Med et vindue/en dør i lukket tilstand skal afstanden mellem sensorens primære og sekundære dele være < 18 mm for en ikke-metallisk base (f.eks. træ- eller plastikoverflader) og < 10 mm for en metalbase.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?