DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-05

För din säkerhet

OBS!
SKADA PÅ UTRUSTNINGEN
  • Installera inte sensorn nära magnetiska enheter för att undvika att försämra dess prestanda.
  • Med ett fönster/dörr i stängt läge ska avståndet mellan sensorns primära och sekundära delar vara <18 mm för en icke-metallisk bas (t.ex. trä- eller plastytor) och <10 mm för en metallisk bas.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?