DUG_Window/Door Sensor_WH-05

Tietoja laitteesta

Wiser-ovi-/ikkunatunnistin (jäljempänä anturi) koostuu kahdesta erillisestä osasta: ensisijainen ja toissijainen. Ensisijaiseen osaan kuuluu tunnistinpiiri, joka havaitsee toissijaisen osan. Toissijainen osa on magneetti.

Kun anturi on liitetty Wiser-keskusyksikköön ja ikkuna/ovi avataan tai suljetaan, ensisijainen osa ilmoittaa muutoksesta sovellukselle Wiser-keskusyksikön kautta.

Anturin ominaisuudet:

  • Tunnistaa, kun ikkuna tai ovi on auki tai kiinni, ja siirtää tiedot Wiser-keskusyksikölle.

  • Lähettää paristotason ja offline-tunnistimen tilatiedot Wiser-keskusyksikölle.

Käyttölaitteet

  1. Ensisijainen osa (tunnistinpiiri)

  2. Toissijainen osa (magneetti)

  3. Tila-LED

  4. Toimintopainike

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?