6045–1

Preparación final y activación de energía

Este capítulo contiene información sobre cómo operar el tablero de fuerza con gabinete metálico HVL/cc.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas 70E de la NFPA, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solo el personal capacitado en electricidad debe instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Solamente personal eléctrico calificado que esté familiarizado con los circuitos de media tensión debe realizar las instrucciones contenidas en este manual. El personal debe entender los riesgos que implica el trabajar con equipo de media tensión o cerca de este.
  • El personal especializado debe realizar tareas al equipo eléctrico de acuerdo con los códigos y reglamentos eléctricos nacionales y locales.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y entendido todas las instrucciones de este manual.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • El indicador de línea viva no es un indicador de ausencia de tensión.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté apagado.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas o servicios de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Asuma que todos los circuitos están energizados hasta que hayan sido completamente desenergizados, probados, puestos a tierra y etiquetados. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa.
  • Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, asegúrese de que todos los conductores que se conectarán estén libres de energía con las conexiones a tierra de seguridad adecuadas aplicadas.
  • Los tableros de fuerza con gabinetes metálicos están equipados con enclavamientos que reducen los riesgos para el usuario. No es posible eliminar todos los peligros con enclavamientos. El usuario de este dispositivo es responsable de reconocer los peligros potenciales, de utilizar equipo de protección y de tomar las precauciones de seguridad adecuadas.
  • No realice ningún ajuste en el equipo ni utilice el sistema sin las funciones de seguridad. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric para obtener instrucciones adicionales si el dispositivo no funciona como se describe en este manual.
  • Manipule este equipo con cuidado e instale, opere y préstele servicio de mantenimiento correctamente para que funcione de manera adecuada.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y retire las herramientas o los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual están escritas asumiendo que el cliente ha implementado todas estas medidas antes de realizar servicios de mantenimiento o pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Comprobaciones finales de funcionamiento

Realice la siguiente lista básica de pruebas de funcionamiento antes de encender el equipo:

NOTA: Si alguna de las pruebas de funcionamiento proporciona resultados inaceptables, NO ENCIENDA EL TABLERO DE FUERZA. Póngase en contacto con su distribuidor u oficina local de ventas de Schneider Electric.

Con el equipo apagado, realice las siguientes comprobaciones:

  1. Accione el interruptor de puesta a tierra (si está disponible) mínimo cinco veces y verifique que el LDA (si está disponible) funcione correctamente. (Todos los dedos de contacto deben tocar a los moldeadores de campo cuando el interruptor principal se encuentra en la posición de puesta a tierra).

  2. Accione el interruptor de carga mínimo cinco veces.

  3. Con el interruptor en la posición CERRAR, verifique que no se pueda quitar el panel del lado de carga (consulte Desmontaje de los paneles de acceso del lado de carga).

  4. Cuando haya enclavamientos mecánicos presentes para la transferencia automática o la conmutación doble, verifique que solo un interruptor funcione a la vez.

  5. Verifique que los circuitos del transformador no hagan cortocircuito en el bloque de terminales.

  6. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.

Activación de la energía

Una vez que se hayan completado las pruebas adecuadas en los cables de servicio entrantes y antes de encender el interruptor, realice las siguientes operaciones.

  1. Abra el interruptor principal entrante.

  2. Encienda los cables de entrada.

  3. Los indicadores de línea viva (LLI) están ubicados en el lado de la fuente principal de la alineación como en el Uso de indicadores de línea viva. El LLI no es un indicador de la ausencia de tensión. Tan pronto como los circuitos estén energizados, las luces indicadoras de tensión deben iluminarse.

    Uso de indicadores de línea viva

  4. Realice pruebas de secuencia de fase en el equipo con múltiples líneas entrantes. Las pruebas de secuencia de fase se pueden realizar a través de los puertos de prueba en los LLI opcionales (consulte Prueba de secuencia de fases).

    Prueba de secuencia de fases

    NOTA: Los puertos de prueba tienen un potencial de 17 a 60 V (L-G) dependiendo de la versión del módulo del cabezal luminoso.
  5. Cierre el interruptor y se iluminarán los indicadores del lado de carga.

  6. Cierre los circuitos de carga y de alimentación, si están incluidos en la agrupación, uno a la vez.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?