80043-868-01

Installer l’intérieur du disjoncteur secondaire NF dans le boîtier

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles après avoir installé ce kit et avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Installer l’intérieur dans le boîtier comme indiqué dans le Guide de l’utilisateur des panneaux de distribution NF/NFOM (numéro de document 80043-741), dans la section « Montage intérieur pour les boîtiers de marque Square D ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?