Acerca del libro
Designación de códigos IP
De acuerdo con la norma IEC60529, el código IP indica los grados de protección proporcionados por un gabinete de equipo eléctrico. El primer número indica el grado de protección contra el acceso a piezas peligrosas, el ingreso de objetos sólidos extraños. Número 2: protección contra el acceso a piezas peligrosas mediante la prevención o limitación del ingreso de una parte del cuerpo humano (dedo), o de un objeto sostenido por una persona (objetos sólidos extraños de 12.5 mm de ∅ y más grandes). El segundo dígito numérico indica el grado de protección contra la entrada de agua. En este caso, "X" indica que no hay clasificación de protección.
Instalación del interruptor automático IP2X
El ensamble de barra I-Line IP2X está cubierto por obturadores individuales de 1.5 pulg, retenidas por un sistema de enclavamiento. El blindaje de montaje del interruptor automático IP2X (BQT12883, BQT12884 o BQT12881) que se encuentra en ILBMSIP2X es necesario para liberar los obturadores correspondientes frente al interruptor automático que se va a instalar.
ILBMSIP2X — Contenido del kit
Cantidad |
Número de pieza |
Para ser utilizado con los números de catálogo de interruptores automáticos |
|
---|---|---|---|
1 |
BQT12883 |
PowerPacT H (15-150 A) |
Marco H con candado fijo ON/OFF y soporte de montaje PowerPacT H IP2X |
1 |
BQT12884 |
PowerPacT J (150-250 A) |
Marco J con sufijo de candado fijo ON/OFF |
1 |
BQT12881 |
PowerPacT L (250-600 A) |
Marco L con sufijo de candado fijo ON/OFF |
NOTA: Candado
fijo ON/OFF: Sufijo YP o kit HJPA para PowerPacT H y PowerPacT J,
S32631 para PowerPacT L.
NOTA: Soporte de montaje IP2X PowerPacT
H: Sufijo Y068 o kit HJBSW.
|
AVISO |
---|
CLASIFICACIÓN IP2X NULA
Si no se siguen estas instrucciones, se puede anular
la clasificación IP2X.
|