BQT43203

Extracción del ensamble del frente muerto

  1. Apague (OFF) todo el suministro de energía de este equipo antes de trabajar en el equipo o dentro de él. Si fuera necesario realizar un trabajo mientras el equipo está energizado, siga todas las prácticas de trabajo seguro de la OSHA y NFPA 70E para el trabajo con equipos eléctricos energizados.

  2. Abra el frente extraíble girando los ocho seguros de cuarto de vuelta.

  3. Quite el frente muerto y conserve los tornillos para volver a usarlos.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
  • Solo el personal capacitado en electricidad deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Apague (OFF) todo el suministro de energía de este equipo antes de trabajar en el equipo o dentro de él, o si es necesario realizar un trabajo mientras está energizado, siga todas las prácticas de trabajo seguras de la OSHA y NFPA 70E para el trabajo con equipos eléctricos energizados.
  • Quite las placas de relleno IP2X donde se instalará el interruptor automático. Antes de instalar el interruptor automático, todos los espacios no utilizados deben rellenarse con placas de relleno IP2X y placas de extensión; reorganice las placas de relleno IP2X y las placas de extensión si es necesario.
  • No desactive, no quite ni modifique el enclavamiento y los obturadores IP2X. Utilice el blindaje de montaje del interruptor automático correspondiente para instalar y quitar el interruptor automático.
  • No quite el interruptor automático de la bandeja de montaje hasta que los obturadores estén completamente instalados.
  • El interruptor automático debe permanecer en la posición OFF (apagado) durante el cableado.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?