BQT43203

Contenido del kit

Contenido del kit

Número de catálogo

Descripción

Aplicación

ILSSKIP2X

1.5 pulg Kit de obturadores IP2X I-Line

Cantidad 4

Tablero

ILBMSIP2X

Consulte ILBMSIP2X — Contenido del kit

ILBMSIP2X — Contenido del kit

Kit de blindaje de montaje del interruptor automático, I-Line IP2X

PowerPacT H, cantidad 1

PowerPacT J, cantidad 1

PowerPacT L, cantidad 1

Interruptor automático

PowerPacT H, PowerPacT J, PowerPacT L

HNM4BLIP2X

4.5 pulg Placa de relleno I-Line IP2X

Cantidad 3

Tablero

HNM1BLIP2X

1.5 pulg Placa de relleno I-Line IP2X

Cantidad 3

Tablero

HLW4EBL

HLN1BL

HLN4BL

HLN4EBL

HLW4EBL

Placas de extensión

Tablero

Boletín de instrucciones: 80030-695-02

HDTC

PowerPacT H Blindaje de terminales

Interruptor automático

Boletín de instrucciones: 48044-002-04

JDTC

PowerPacT J Blindaje de zapatas

LGJTC

PowerPacT L Blindaje de zapatas

HJPA

PowerPacT H y J Candado fijo On/Off

Interruptor automático

Boletín de instrucciones: JYT65472

S32631

PowerPacT L Candado fijo On/Off

Interruptor automático

Boletín de instrucciones: 48049-246-02

HJBSW

PowerPacT H Soporte de montaje

Interruptor automático

Boletín de instrucciones: BQT94274

NOTA: Consulte el Boletín de instrucciones del tablero de distribución de energía del interruptor automático I-Line 80043-309-20.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?