990-5996D-006

Conectar los cables de señalización

  1. Afloje los tornillos de las cubiertas internas y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Pase los cables de señalización por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería. En el caso de E3MBBB60K80H, también puede pasar los cables de señalización por la parte superior.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Conecte los cables de señalización siguiendo uno de los diagramas a continuación para Easy UPS 3M:

    Cables de señalización en instalaciones con una caja del disyuntor de batería

    Cables de señalización en instalaciones con dos cajas del disyuntor de batería

    1. Conecte los cables de señalización del conmutador auxiliar de uno o más disyuntores de batería y uno o más fusibles a J5-1 y J5-2 en el SAI.
    2. Conecte los cables de señalización de la bobina de desconexión de subtensión de uno o más disyuntores de batería a J6-1 y J6-4 en el SAI.
  5. Conecte los cables de señalización siguiendo el diagrama a continuación para Easy UPS 3L.
    1. Conecte los cables de señalización del conmutador auxiliar de los disyuntores de batería y uno o más fusibles a J4-3 y J4-4, J5-1 y J5-2, y J5-3 y J5-4 en el SAI.
    2. Conecte los cables de señalización de la bobina de desconexión de subtensión del disyuntor de batería a J3-1 y J3-2, J3-3 y J3-4, y J4-1 y J4-2 en el SAI.
  6. Sujete los cables de señalización en el protector de cables con las bridas de sujeción suministradas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.