990-5996D-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 系统的总电源,然后再将电源线连接到电池断路器箱。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
对于 TT 和 TN 系统,系统的每个独立机柜必须分别连接至为系统供电的配电板上的接地保护端子。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心电弧
使用随附的 M8/M10 螺栓和螺母连接电源线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 断开电池断路器。
  2. 将 PE 线缆穿过电池断路器箱的顶部或底部进行布设并连接。

    E3MBBB60K80H 顶部进线

    E3MBBB60K80H 底部进线

    E3MBBB100K200H

  3. 将 DC 线缆从 UPS 机柜穿过电池断路器箱的顶部或底部进行布设并连接 (DC+、N、DC-)。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    重新装回电池断路器箱顶部的内盖板,然后再继续操作。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  4. 将电池电缆从电池组穿过电池断路器箱底部进行布设并连接(电池+、N、电池-)。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    • 重新装回电池断路器箱底部的内盖板,然后再继续操作。
    • 确保极性正确。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  5. 将线缆固定到电池断路器箱左侧、顶部和底部的线缆扣上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.