990-6289H-006

Interfaz de usuario

Indicadores LED de estado

LED Estado Descripción
ALARM Rojo continuo o intermitente Alarma crítica
Amarillo continuo o intermitente Alarma de advertencia
Apagado No hay ninguna alarma
BYPASS Amarillo continuo Carga alimentada por la fuente de derivación
Amarillo intermitente Condición de alarma en la fuente de derivación
Apagado Carga no alimentada por la fuente de derivación
BATTERY Amarillo continuo Carga alimentada por la batería
Amarillo intermitente La batería no está disponible
Apagado Carga no alimentada por la batería
INVERTER Verde continuo Inversor activado
Apagado Inversor desactivado
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.