990-6289H-006

Factor de potencia de entrada

Los valores son para una carga lineal a 400 V, 50 Hz.

Potencia nominal del SAI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Carga del 25 % 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
Carga del 50 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Carga del 75 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Carga del 100 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.