S990-6399C-017

Installazione finale

  1. Reinstallare il coperchio di protezione davanti ai terminali non-Class 2/non-SELV.

    UPS da 250-300 kVA

    UPS da 400 kVA

  2. Reinstallare le coperture dei cavi di segnale.
  3. Reinstallare le piastre.
  4. Installare gli zoccolini.
  5. Chiudere lo sportello.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?