990-91460C-007

Διαδικασία εγκατάστασης για το Easy UPS 3L με ερμάριο κάτω εισόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος μπορούν να περάσουν από το ερμάριο κάτω εισόδου και να συνδεθούν με το UPS.
  1. Εγκαταστήστε το ερμάριο κάτω εισόδου με το Easy UPS 3L.
  2. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος και να ολοκληρώσετε το υπόλοιπο της εγκατάστασης του UPS.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του ερμαρίου κάτω εισόδου μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βλ. Απόσυρση ή μετακίνηση του ερμαρίου κάτω εισόδου σε νέα θέση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.