990-91460C-007

Διαδικασία εγκατάστασης για το Galaxy VL UPS με ερμάριο κάτω εισόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος μπορούν να περάσουν από το κάτω ερμάριο εισόδου και να συνδεθούν με το UPS.
  1. Εγκαταστήστε το Seismic Anchoring με το Galaxy VL UPS (Επιλογή).
  2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:
  3. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας και τα καλώδια σήματος και να ολοκληρώσετε το υπόλοιπο της εγκατάστασης του UPS.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του κάτω ερμαρίου εισόδου μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βλ. Απόσυρση ή μετακίνηση του ερμαρίου κάτω εισόδου σε νέα θέση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.