990-5996D-006

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Caja del disyuntor de batería E3MBBB60K80H 25 650 500 280
Caja del disyuntor de batería E3MBBB100K200H 38 800 500 280
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?