990-5996D-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de alimentación a la caja del disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN, cada armario independiente en el sistema debe estar conectado individualmente al terminal de protección de tierra en la placa de distribución que alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M8/M10 suministrados para conectar los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
  2. Tienda los cables de PE por la parte superior o inferior de la caja del disyuntor de batería y conéctelos.

    E3MBBB60K80H Entrada de cables por la parte superior

    E3MBBB60K80H Entrada de cables por la parte inferior

    E3MBBB100K200H

  3. Tienda el cableado de la CC del SAI por la parte superior o inferior de la caja del disyuntor de batería y conéctelo (CC+, N, CC-).
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte superior de la caja del disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Tienda el cableado de la batería del banco de baterías por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería y conéctelo (Batt+, N, Batt-).
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    • Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte inferior de la caja del disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.
    • Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Sujete los cables a los protectores de cables de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.