990-6287B-037

配置 UPS 设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 设置 > 高级设置 > 系统设置
  2. 设置系统模式。可用选项包括:
    • 要将静态旁路模式作为首选运行模式,选择ECO 模式
    • 对于单机 UPS,选择单机模式
  3. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?