990-6287B-017

Configurazione delle impostazioni dell'UPS

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato il corso di formazione richiesto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Dalla schermata principale del display, selezionare Impostaz > Impostaz Avanzate > Impostaz sistema.
  2. Impostare la modalità di sistema. Scegliere tra:
    • Scegliere Modalità ECO per configurare l'UPS per l'utilizzo in modalità bypass statico come modalità operativa preferita.
    • Scegliere Modalità singola per un UPS singolo.
  3. Toccare Salva impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.