990-5997E-017

Ambiente

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C

Da -25 °C a 55 °C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?