990-5997E-017

Collegamento dei cavi di segnale

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.
NOTA: Le illustrazioni in questa procedura riportano un sistema con ingresso dei cavi dal basso. La procedura è la stessa per i sistemi con ingresso dei cavi dall'alto.
  1. Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Far passare i cavi del sensore della temperatura delle batterie attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie vuoto nei terminali a contatto pulito BAT_T per Easy UPS 3M e J12 per Easy UPS 3L.
  3. Far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie all'interruttore delle batterie.
  4. Rimuovere la copertura dall'interruttore delle batterie.
  5. Collegare i cavi di segnale attenendosi a uno dei diagrammi riportati sotto per Easy UPS 3M:

    Cavi di segnale in installazioni con un interruttore delle batterie

    Cavi di segnale in installazioni con due interruttori delle batterie

    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore ausiliario dall'interruttore/dagli interruttori delle batterie e dal fusibile/dai fusibili a J5–1 e J5–2 nell'UPS.
    2. Collegare i cavi di segnale della bobina di minima tensione per lo sgancio dall'interruttore/dagli interruttori delle batterie a J6-1 e J6-4 nell'UPS.
  6. Collegare i cavi di segnale attenendosi al diagramma riportato sotto per Easy UPS 3L.
    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore AUX dagli interruttori e dai fusibili della batteria a J4-3 e J4-4, J5-1 e J5-2 e J5-3 e J5-4 nell'UPS.
    2. Collegare i cavi del segnale della bobina di sgancio per sottotensione dall'interruttore della batteria a J3-1 e J3-2, J3-3 e J3-4 e J4-1 e J4-2 nell'UPS.
  7. Fissare i cavi di segnale al serracavo con fascette adeguate (fornite).
  8. Rimontare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.