990-5997E-017

Montare il kit interruttore delle batterie in una scatola metallica con messa a terra

ATTENZIONE
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Montare il kit interruttore delle batterie in una scatola metallica con messa a terra con un abbastanza spazio per il piegamento del cavo e spazio di manovra. La superficie di montaggio deve essere piana e in grado di sostenere il peso del kit interruttore delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  Dimensioni minime della scatola metallica HxWxD (mm) Superficie minima di ventilazione (mm²)
Kit interruttore delle batterie E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
Kit interruttore delle batterie E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H:

E3MBBK100K200H:

  1. Misurare e segnare i fori per il montaggio del kit interruttore delle batterie nella scatola metallica.
  2. Praticare dei fori in ciascuna delle posizioni contrassegnate.
  3. Montare il kit interruttore delle batterie nella scatola metallica.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.