990-5997E-017

Procedura di installazione

NOTA: Le illustrazioni di questo manuale mostrano l'installazione in un armadio per batterie vuoto 700 mm. Il kit interruttore delle batterie può anche essere installato in un armadio delle batterie vuoto da 1100 mm o in una scatola metallica con messa a terra.
  1. Montare il kit interruttore delle batterie. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  2. Collegamento dei cavi di segnale.
  3. Collegamento dei cavi di alimentazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.