990-5996D-006

Colocar la caja del disyuntor de batería en la pared

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones o daños en el equipo
  • Coloque la caja del disyuntor de batería en una pared o un bastidor suficientemente sólidos y capaces de soportar el peso de la unidad.
  • Utilice el hardware adecuado (no suministrado) para colocar la caja del disyuntor de batería en la pared.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Se suministran cuatro tuercas torx M10 x 30 para colocar la caja del disyuntor de batería en un bastidor.

E3MBBB60K80H

E3MBBB100K200H

  1. Mida y marque en la pared las ubicaciones de los cuatro orificios de montaje.
  2. Taladre los orificios en cada una de las cuatro ubicaciones marcadas.
  3. Afloje los tres tornillos y abra la puerta interior.
  4. Coloque la caja del disyuntor de batería en la pared.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?