990-5996D-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M8 20 Nm
M10 30 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?