990-5993C-037

从托盘上卸下模块电池柜

  1. 使用叉车将模块电池柜移至最终安装区域。
  2. 拆下托盘的斜坡板并拆除运输包装材料。
  3. 将斜坡板放在托盘前面。
  4. 松开螺栓并拆下运输固定支架。丢弃固定支架。
  5. 将模块电池柜小心推下托盘。
  6. 将模块电池柜移至最终安装位置并使用扳手放下调平脚。请确保机柜水平放置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?