990–5993B–001

Retrait de l'armoire batterie modulaire de la palette

  1. Déplacez l'armoire batterie modulaire vers son emplacement d'installation définitif à l'aide d'un chariot élévateur.
  2. Retirez la rampe de la palette et retirez le matériel d'expédition.
  3. Placez la rampe devant la palette.
  4. Desserrez les vis et retirez les supports d'expédition. Mettez ces derniers au rebut.
  5. Déchargez l'armoire batterie modulaire de la palette.
  6. Déplacez l'armoire batterie modulaire vers son emplacement d'installation et utilisez une clé pour abaisser les pieds réglables. Assurez-vous que l'armoire est d'aplomb.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?