990–5993B–001

Parametry techniczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Modułowej szafy bateryjnej należy używać wyłącznie z zasilaczem Easy UPS 3S z bateriami wewnętrznymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Znamionowe napięcia baterii (V) 480
Typ baterii Kwasowo-ołowiowa
Liczba bloków na szereg 40
Maksymalny poziom zwarcia (ICW) 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?