990-5993C-024

Especificações

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O gabinete de baterias modulares só deve ser usado em conjunto com o Easy UPS 3S com baterias internas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  Easy UPS 3S Easy UPS 3M
Tensão nominal da bateria (V) 480 para sistemas de 400 V 240 para sistemas de 208 V 480
Tipo de bateria Chumbo-ácido Chumbo-ácido Chumbo-ácido
Número de blocos por conjunto 40 20 40
Nível máximo de curto-circuito (ICW) 10 kA 10 kA 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?