990-91274F-005

Montage

HINWEIS: Der Abstand zwischen Batterieschrank und USV darf 200 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  2. Anschließen der Leistungskabel.
  3. Abschließende Montageschritte.
Zum Ortswechsel oder zur Außerbetriebnahme des klassischen Batterieschranks nach erfolgter Installation siehe Außerbetriebnahme oder Versetzen des klassischen Batterieschranks an einen neuen Standort.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.