990-91274F-005

Anschließen der Leistungskabel

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie die USV vollständig aus, bevor Sie die Batteriekabel im klassischen Batterieschrank/in den klassischen Batterieschränken anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: Die Batterielösungen E3MCBC10D bzw. E3MCBC10E umfassen zwei Batterieschränke: einen Schrank mit Batterieschalter und Batterien und einen, der nur Batterien enthält.
  1. Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter.
  2. Führen Sie das PE-Kabel durch die Unterseite des klassischen Batterieschranks und schließen Sie es an.

    Klassischer Batterieschrank, Breite 700 mm

    Klassischer Batterieschrank, Breite 1000 mm

  3. Führen Sie die DC-Kabel von der USV durch die Unterseite des klassischen Batterieschranks und schließen Sie sie an (N, DC+, DC-). Verwenden Sie beim Anschließen der DC-Kabel Sicherungsunterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).
  4. Bringen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der linken Seite des Batterieschalters wieder an und entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der rechten Seite des Batterieschalters.
  5. Für die klassische Batterielösung E3MCBC10D oder E3MCBC10E:
    1. Schließen Sie das PE-Kabel zwischen den beiden klassischen Batterieschränken an.
    2. Schließen Sie die Batteriekabel (N, Batt+, Batt-) von den Batterien im zweiten klassischen Batterieschrank rechts neben dem Batterieschalter im ersten klassischen Batterieschrank an.

      Klassische Batterielösung E3MCBC10D oder E3MCBC10E

  6. Bringen Sie die Schutzplatten des Schalters wieder an.

    Klassischer Batterieschrank, Breite 700 mm

    Klassischer Batterieschrank, Breite 1000 mm

  7. Verbinden Sie die Batterien in jedem Fach im klassischen Batterieschrank/in den klassischen Batterieschränken miteinander und schließen Sie sie dann rechts neben dem Batterieschalter an. Folgen Sie hierbei dem Schaltplan an der Innenseite der Vordertür.
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
    • Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
    • Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
    • Tragen Sie eine Schutzbrille sowie Handschuhe und Stiefel.
    • Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf die Batterien.
    • Bevor Sie Batteriepole anschließen oder abklemmen, trennen Sie zuerst die Verbindung zur Ladequelle.
    • Überprüfen Sie, ob die Batterie versehentlich geerdet wurde. Trennen Sie in diesem Fall die Quelle von der Erde. Der Kontakt mit einem beliebigen Teil einer geerdeten Batterie kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Risiko solcher Stromschläge kann durch Trennen der Erdung während der Installation und Wartung gesenkt werden (dies gilt für Geräte und externe Batterien ohne geerdete Stromversorgung).
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?