990-5996D-004

Tilslut signalkablerne

  1. Skru skruerne løs fra de indre dæksler, og løft dækslerne op og ud af batteriafbryderboksen.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Før signalkablerne gennem bunden af batteriafbryderboksen. For E3MBBB60K80H kan signalkablerne også føres gennem toppen.
  3. Fjern dækslet fra batteriafbryderen.
  4. Tilslut signalkablerne som vist på et af diagrammerne nedenfor for Easy UPS 3M:

    Signalkabler i installationer med en batteriafbryderboks

    Signalkabler i installationer med to batteriafbryderbokse

    1. Tilslut signalkablerne fra meldekontakten i batteriafbryderne og sikringerne til J5-1 og J5-2 i UPS'en.
    2. Tilslut signalkablerne fra underspændingsudløserspolen i batteriafbryderen til J6-1 og J6-4 i UPS'en.
  5. Tilslut signalkablerne som vist på diagrammet nedenfor for Easy UPS 3L.
    1. Tilslut signalkablerne fra meldekontakten i batteriafbryderne og sikringerne til J4-3 og J4-4, J5-1 og J5-2, og J5-3 og J5-4 i UPS'en.
    2. Tilslut signalkablerne fra underspændingsudløserspolen i batteriafbryderen til J3-1 og J3-2, J3-3 og J3-4, og J4-1 og J4-2 i UPS'en.
  6. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.