990-5996D-019

제어 케이블 연결

  1. 내부 커버의 나사를 풀고 내부 커버를 들어 올린 다음 배터리 차단기 박스를 꺼냅니다.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. 배터리 차단기 박스 하단을 통해 신호 선을 정렬하고 연결합니다. E3MBBB60K80H 의 경우 상단을 통해 신호 선을 정렬하고 연결할 수도 있습니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.
  4. Easy UPS 3M의 경우 신호 선을 아래 그림 중 하나에 따라 연결합니다.

    한 개의 배터리 차단기 박스로 설치 시의 신호 선

    두 개의 배터리 차단기 박스로 설치 시의 신호 선

    1. AUX 스위치 신호 선을 배터리 차단기 및 퓨즈에서 UPS의 J5-1 및 J5-2로 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일 신호 선을 배터리 차단기에서 UPS의 J6-1 및 J6-4로 연결합니다.
  5. Easy UPS 3L의 경우 신호 선을 아래 그림에 따라 연결합니다.
    1. AUX 스위치 신호 선을 배터리 차단기 및 퓨즈에서 UPS의 J4-3, J4-4, J5-1, J5-2, J5-3 및 J5-4로 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일 신호 선을 배터리 차단기에서 UPS의 J3-1, J3-2, J3-3, J3-4, J4-1 및 J4-2에 연결합니다.
  6. 제공된 케이블 타이로 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.