990-5996B-006

Preparar la caja del disyuntor de batería para el cableado

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado o los conductos mientras las placas guía estén instaladas ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Retire las placas guía:
    • Para la entrada de cables por la parte inferior: Retire la placa guía inferior.
    • Para la entrada de cables por la parte superior (disponible solo para la caja del disyuntor de batería de 60–80 kVA): Retire la placa guía.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
  2. Perfore los orificios para el cableado o los conductos en las placas guía.
  3. Instale conductos (si procede) y vuelva a colocar las placas guía.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

     
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?