Conexión de los cables de alimentación
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de alimentación
a la caja del disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN, cada armario independiente en el sistema debe estar conectado
individualmente al terminal de protección de tierra en la placa de distribución que
alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M8/M10 suministrados para conectar los cables de
alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
- Tienda los cables de PE por la parte superior o inferior de la caja del disyuntor de batería y conéctelos.
-
Tienda el cableado de la CC del SAI por la parte superior o inferior de la caja del
disyuntor de batería y conéctelo (CC+, N, CC-).
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOVuelva a colocar la cubierta interna en la parte superior de la caja del disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. -
Tienda el cableado de la batería del banco de baterías por la parte inferior de la
caja del disyuntor de batería y conéctelo (Batt+, N, Batt-).
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO- Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte inferior de la caja del disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Sujete los cables a los protectores de cables de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
ADVERTENCIA