990-5996D-012

Monter le coffret disjoncteur batterie au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le coffret disjoncteur batterie sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez un matériel approprié (non fourni) pour fixer le coffret disjoncteur batterie au mur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Quatre écrous et vis Torx M10 x 30 sont fournis pour la fixation du coffret disjoncteur batterie sur un rack.

E3MBBB60K80H

E3MBBB100K200H

  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur le mur.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques.
  3. Desserrez les vis et ouvrez la porte intérieure.
  4. Montez le coffret disjoncteur batterie au mur.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.